Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'activer et de désactiver une section de programme dans le logiciel PL7 ?

Oui, en conditionnant la section.
Pour cela :
  • dans l'application P7, ouvrir la fenêtre des propriétés de la section par un clic droit sur son nom dans le Navigateur Application,
  • saisir le nom du bit utilisé pour conditionner la section.
Remarque : la section est exécutée lorsque le bit la conditionnant est à 1.

Illustration :

La section de programme Sectconditionnee est conditionnée par le bit mémoire %M10.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?