Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment trouver les consignations et verrouillages pour manœuvres des cellules SM6 pour affichage dans le poste HTA/BT ?

Pour accéder aux consignations et verrouillages pour manœuvres des cellules SM6 24 KV, il est nécessaire de  télécharger sur notre site schneider-electric.fr, la notice "installation et exploitation des verrouillages par serrures" réf 7896785 (descriptions des schémas types et de leurs différents fonctionnements de la page 3 à 16). Exemple le plus courant en page 7 concernant le verrouillage type C4 pour les manœuvres  et consignations entre la HTA, le transfo HTA/BT et le disjoncteur général BT.

Chemin d'accès direct aux notices SM6 (TéléchargementS Doc techniques) : Notices SM6 24 KV

Téléchargement notice "installation et exploitation des verrouillages par serrures" si problème d'accès au site schneider-electric.fr

Nota : pour les verrouillages spécifiques, le schéma de consignes de verrouillage peut être fourni, à conditions d'avoir le nom de l'affaire ou du site en question, ainsi que la référence et la date indiquées sur les plans fournis à la livraison de l'équipement HTA (n°GBxxxx).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?