Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment accéder au réglage du 'seuil de l'état thermique variateur' d'un variateur Altivar 58 ?


Le réglage 'seuil de l'état thermique variateur' est accessible en deux étapes :

  • affecter la sortie logique (LO) ou le relais (R2) du variateur à la variable Seuil Thermique Atteint (TSA) via le menu ' Affectation des entrée / sorties ',
  • via le menu ' Réglages ', régler le paramètre 'TTD' correspondant au seuil de l'état thermique variateur au-delà duquel le relais (ou la sortie logique) passe à 1. 

Remarque

Le paramètre 'seuil de l'état thermique variateur ' est accessible à partir des versions ATV58 de 2002.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?