Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment ajouter le protocle GE FANUC sur le logiciel Vijeo Designer ?

Pour ajouter le protocole GE FANUC, procéder comme suit :
  • Ouvrir Vijeo Designer et  choisir Aide > A propos de,
  • Dans la fenêtre A propos de Vijeo Designer, choisir l'onglet Licence puis cliquer sur < Mise à niveau... >,
  • Saisir la référence VJDHDRVGEV..M en remplacant les 2 points par la version de Vijeo Designer (exemple VJDHDRVGEV61M pour Vijeo Designer Version 6.1).
Remarque :
Le bouton Mise à niveau... est accessible uniquement lorsque le logiciel est enregistré auprès du Centre d'enregistrement des logiciels. Il est donc impératif d'enregistrer Vijeo Designer  pour effectuer la mise à niveau.

Illustration :



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?