Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de programmer les fonctions logiques de l'Altivar 32 à partir du terminal graphique ?

Non, la programmation logique (ATV logic) est réalisée uniquement à partir du logiciel SoMove.

Les fonctions d’automatismes intégrées avec ATV Logic permettent de réaliser des opérations simples sans ajout d’appareils complémentaires et donne accès aux fonctions suivantes :
  • opérations arithmétiques, opérateurs booléens, fonctions compteur, temporisation,…
  • programmation jusqu’à 50 fonctions programmées par séquence d’automatisme,
  • accès aux variables internes du variateur.
Remarque :
La programmation est faite en mode déconnecté puis le programme est chargé dans l'ATV32.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?