Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connecter un XBTN401 ou un XBTN410 au port Modbus esclave de l'extention Zelio SR3MBU01BD ?

RAPPEL : l'afficheur XBTN401 peut être raccordé directement sur le module Zelio via le cordon SR2CBL08. Dans ce cas, le module d'extension modbus n'est plus nécessaire.
Le protocole utilisé sera le protocole spécifique Zélio et le nombre de données pouvant être échangées sera supérieur.

Néanmoins, la configuration ci-dessous reste vraie :

Il est possible de connecter un Magelis XBTN401 ou XBTN410 au port Modbus esclave de l'extension Zelio SR3MBU01BD en respectant les points suivants :

Matériel :

Le module Zelio logic doit être un Zelio SR3B...BD soit :

  • SR3B101BD,
  • SR3B102BD,
  • SR3B261BD,
  • SR3B262BD.

Ces modules alimentés en 24V DC sont les seuls pouvant être associés à l'extension SR3MBU01BD.

Le cordon entre l'afficheur XBTN401 ou XBTN410 est le XBTZ938 (RJ45 coté Zelio, Sub-D25 coté afficheur, longueur 2,5m)

Configuration logicielle de la liaison :

Le paramétrage par défaut dans le logiciel ZelioSoft  de la liaison Modbus esclave est :

  • Nombre de fils et format : 2 fils, RTU
  • Vitesse en baud : 19200
  • Parité : paire
  • Adresse Modbus de l'esclave (donc le SR3MBU01BD) : 1

Le paramétrage par défaut dans le logiciel de configuration Vijeo Designer Lite de la liaison Modbus maître est :

  • Nombre de bits : 8 (non modifiable)
  • Nombre de fils : 2 fils (par construction et donc non modifiable)
  • Vitesse en baud : 19200
  • Parité : sans
  • Adresse modbus de l'équipement esclave (donc le SR3MBU01BD)  : 1

Par conséquent, il convient de modifier la parité sur l'un des deux équipements afin qu'elle soit identique de part et d'autre de la liaison.

Remarques :

  • La prise RJ45 du SR3MBU01BD ne délivre pas d'alimentation 5V, il n'est donc pas possible de raccorder un afficheur alimenté en 5V.
  • L'instruction de service du module SR3MBU01BD est disponible en pièce jointe.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?