Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les variateurs compatibles avec la carte VW3A3616 ?


Les variateurs compatibles avec la carte réseaux Modbus TCP et EtherNet/IP VW3A3616 sont :

  • les servo variateurs de la gamme Lexium 32 LXM32M,
  • les variateurs de fréquence de la gamme Altivar ATV32.



La connexion à Ethernet de ces deux produits peut s'effectuer sans switch.

Dans le document ci-joint, les caractéristiques techniques de cette carte



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?