Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue en température des embouts AZ5 et DZ5 ?

 

La tenue en température des embouts AZ5 et DZ5 est comprise entre  -20 et +105°C.

Voir également : Quel est le materiau de la collerette des embouts de cablage AZ5 ?

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?