Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de variables est-il possible de journaliser dans un projet Vijeo Designer ?

Le nombre maximum de variables de groupe de journalisation est fonction du type de la machine cible.

Ce nombre est donné dans le tableau suivant (valeurs provenant des caractéristiques de Vijeo Designer V5.1) : 

Machines Cibles Nombre maxi de variables
iPC / XBTGTW Series 250
XBTGT1000 / XBTGH Series 80
HMISTO Series 60
HMISTU Series 30
XBTGC 
XBTGT2000 et supérieur  XBTGK Series
100




 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?