Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les sirènes XVS10xCMW et les sirènes XVS10xMW ?


La différence existant entre les sirènes XVS10xCMW et les sirènes XVS10xMW se situe au niveau du moyen de raccordement :
 

  • les sirènes 106 dB, 2 tonalités, de référence XVS10BCMW, XVS10GCMW et XVS10MCMW sont pré-équipées d'un câble de raccordement d'une longueur de 0,5m,
     
  • les sirènes 106 dB, 2 tonalités, de référence  XVS10BMW, XVS10GMW, XVS10MMW disposent d'un bornier pour le raccordement.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?