Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de récepteurs peuvent être liés à un émetteur ALVAIS RF ?

Il n'y a pas de limite de nombres de récepteurs / émetteurs dans une zone à partir du moment où ils sont indépendants (un émetteur est dépendant d'un ou plusieurs récepteurs par un lien).
Chaque appareil est limité à 32 liens. En effet un émetteur peut émettre vers 32 récepteurs maximum et un récepteur peut recevoir au maximum 32 ordres venant d'émetteurs.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?