Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer les données d'une carte Compact Flash ou carte SD d'un terminal Magelis programmé avec Vijeo Designer ?

Pour gérer des fichiers de données Runtime tels que des fichiers de recettes (.rcp), des fichiers de journalisation de données (.dat), des fichiers d'alarmes (.csv), l'utilisateur peut utiliser :
  • le Gestionnaire de données,
  • le Mode maintenance,
  • la Ligne de commande.

Le Gestionnaire de données (Data Manager) : Le gestionnaire de données permet :  
  • de récupérer des fichiers de données Runtime à partir de la machine cible,
  • d'envoyer des fichiers de groupe de recettes vers une machine cible,
  • de supprimer des fichiers de données Runtime sur une machine cible après avoir les récupérer;
  • de convertir des fichiers de recette récupérés et des fichiers de journalisation de données en fichiers .csv ou .txt,
  • de modifier des fichiers de recette récupérés.
Il s’installe automatiquement lors de l'installation de Vijeo Designer. Il peut être également installé sur d'autres PCs indépendamment de la licence de Vijeo Designer (il est disponible sur le DVD-Rom de Vijeo Designer dans le répertoire \VJDDMToolInstall).

Voici la marche à suivre pour récupérer les données stockées sur la carte CF du terminal Magelis :
  • Lancer le gestionnaire de données depuis Démarrer / Tous les Programmes / Schneider Electric / Vijeo Designer / Outils / Gestionnaire de données de Vijeo designer,
  • Créer une connexion,

  • Choisir le type de connexion souhaitée,

  • Après avoir créé la connexion, cliquer suivant puis choisir Récupérer les fichiers.


Le mode maintenance : Ce mode permet de récupérer les données directement depuis la carte CF (ou SD pour un HMIGTO). Pour cela :
  • En mode runtime, affecter la valeur 1 à la variable système _Maintenance.
       _Maintenance = 1: Permet de désactiver la journalisation des données, de retirer la carte CF/SD et d'extraire des données
       _Maintenance = 0: Indique que l'écran fonctionne normalement.
  • Après avoir mis l'écran en mode maintenance, assurez-vous que le témoin de la carte CF/SD s'éteint et reste éteint pendant au moins 15 secondes avant de retirer la carte CF/SD.
  • Retirez la carte CF/SD.
  • Mettez la carte CF/SD dans votre lecteur de carte CF/SD, puis effectuer le transfert de fichier.
  • Après avoir remis la carte CF/SD dans la machine cible, reconfigurez la valeur de la variable _Maintenance à 0.

La ligne de commande : Se reporter à la Faq FA140528


Voir également :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?