Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques générales du pack tuner radio ?

Le pack tuner ampli ALB01270 ou ALB11270 est alimenté en 220V. Il est livré avec son haut parleur (c'est pour cela qu'il est dit "autonome"), mais il ne peut pas diffuser le signal vers un autre ampli. Il n'a pas de prise casque, ni d'entrée extérieure en face avant ou à l'arrière.
Attention, il n'a pas de mémorisation des stations radio en cas de coupure secteur.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?