Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les puissances et courants maximaux dans les différents tarifs d'abonnés ?

Le tarif bleu correspond à des installations de 3 à 36 kVa.
Le disjoncteur d'abonné est un DB90 qui a un réglage maximal de 90A.

Le tarif jaune correspond à des installations de 36 à 250 kVa.
Le disjoncteur qui convient est un NSX avec de préférence un déclencheur de type AB mais un déclencheur type magnéto-thermique ou électronique peut être utilisé suite à une dérogation du distributeur d'énergie.
Le courant maximal est de 400A.

Le tarif vert correspond à des puissances supérieures à 250 kVa.
L'abonné est en général propriétaire de son poste de transformation HTA/BT.
Le courant dépend de la puissance souscrite. Le disjoncteur d'arrivée peut être un NSX pour les plus petits calibres jusqu'au Masterpact NW pour les plus gros (6300A).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?