Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pour quelle raison le déclencheur micrologic 5 ou 6 d'un disjoncteur NSX ne s'allume pas ?

Il est important de savoir qu'il faut un minimum de charge pour que l'afficheur sur les Micrologic 5/6 s'allume.
Cette valeur minimale est inscrite en haut à gauche du déclencheur, au dessus de la led verte, exemple >15A.



Alimentation du déclencheur Micrologic :
  • Le déclencheur Micrologic est alimenté à propre courant afin d'assurer les fonctions de protection. En l'absence d'alimentation externe 24VCC optionnelle, le déclencheur Micrologic ne fonctionne que lorsque le disjoncteur est fermé. Lorsque le disjoncteur est ouvert ou lorsque le courant traversant est faible (15 à 50 A suivant le calibre), le déclencheur Micrologic n’est plus alimenté et son afficheur est éteint.
  • Une alimentation externe 24VCC du déclencheur Micrologic est optionnelle pour :
    •  modifier les valeurs de réglages lorsque le disjoncteur est ouvert,
    •  afficher les mesures en cas de faible courant traversant le disjoncteur (15 à 50 A suivant calibre) lorsque le disjoncteur est fermé,
    •   maintenir l’affichage de la cause du déclenchement et du courant coupé lorsque le disjoncteur est ouvert.

L'alimentation externe 24VCC est fournie au déclencheur Micrologic dès qu'il est raccordé à un autre module du  système ULP (module d’interface Modbus, afficheur de tableau FDM121 ou module de maintenance).

Lorsque le déclencheur Micrologic n'est pas raccordé à un module ULP, il est possible de le raccorder directement à une alimentation externe 24VCC à l'aide du bornier d'alimentation 24VCC optionnel (référence LV434210).
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?