Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un contact SD, SDE ou SDV sur les disjoncteurs NS ou NSX ?

Ces contacts inverseurs permettent de renvoyer à distance les états de fonctionnement d'un disjoncteur.
Ils sont encliquetables sous le plastron du disjoncteur ou sur le bloc vigi (pour le SDV) dans un emplacement dédié.
 
Le contact SDV indique que l'appareil est déclenché suite à un défaut différentiel (revient au repos suite au réarmement du vigi).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?