Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans la gamme Alvaïs, quel variateur d'éclairage permet la marche et la variation à partir de plusieurs endroits ?

Il est nécessaire de s'orienter vers un variateur ALB82092 de couleur blanche ou un ALB83092 de couleur anthracite, associé à des boutons poussoirs (jusqu'à 25 maximum) qui permettent la mise en marche ou arrêt par un appui bref et la variation de la luminosité par un appui continu.

Ces variateurs sont compatibles avec :
- les lampes à incandescence,
- les lampes halogène 230V,
- les lampes halogène TBT avec transformateur électronique ou ferromagnétique (non torique).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?