Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle centrale de mesure du type PM est compatible en Ethernet ?

La plupart des centrales de mesures n'ont pas la possibilité d'avoir de la communication.
Uniquement  les centrales de mesures de la série PM800 offrent la possibilité d'intégrer une carte d'extension de référence PM8ECC pour avoir directement l'Ethernet.
Sinon il faut des centrales à modbus intégré en passant par une passerelle du type EGX100 (Modbus/Ethernet).

Centrales équipées de modbus :
- PM9C de référence 15198,
- PM210 de référence PM210MG,
- PM710 de référence PM710MG,
- PM750 de référence PM750MG,
- Toute la série des PM800 (PM810, PM820, PM850 et PM870, avec MG à la fin pour avoir la référence).

Bien entendu, la gamme la plus évoluée est celle du PM800.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?