Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment obtenir un contact supplémentaire sur un RTH de référence 16068 ?

Aucun relai temporisé n'est "auxiliarisable", il est nécessaire de les relayer pour avoir des contacts supplémentaires ou bien s'orienter sur un relai temporisé du type RE7PP13BU (de la gamme anciennement Telemecanique qui dispose de 2 OF au lieu de 1).

Effectivement, il existe un grand type de choix dans la gamme RE7 et RE11 (attention certains ne sont pas modulaires).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?