Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tension d'alimentation pour un voltmètre VLT de référence 16060, 16061, 16005 ou 16075 ?

Ces 4 voltmètres analogiques VLT permettent la mesure d'une tension comprise entre 0 et 300V pour le 16061 et entre 0 et 500V pour les 3 autres.




Ils n'ont pas besoin d'alimentation externe : se raccorder directement sur les 2 bornes à mesurer (phase et neutre).

Nb : contrairement à ces voltmètres analogiques, la référence 15201 est numérique et nécessite une tension d'alimentation de 230VAC pour une mesure comprise entre 0 et 600V.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?