Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fonctionne le relai temporisé RTH de référence 15953 et à quoi correspond les potentiomètres ?

La référence 15953 est un relai temporisé RTH qui n'est plus commercialisé. Son équivalent actuel est la référence 16068.
Ces relais temporisent la mise sous tension d'une charge.

 

La référence 15953 avait 2 potentiomètres : celui du haut avec la base de temps et celui du bas qui va de 1 à 10 était un coefficient multiplicateur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?