Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un disjoncteur NR et NS (ou NSX) ?

Les disjoncteurs NR appartiennent à la gamme des Compact tout comme les NS ou NSX.

- La gamme des NR commence à 63A et jusqu'à 250A : ils sont monoblocs.
- La gamme des NSX commence avec des calibres de 16A et jusqu'à 630A : ils sont composés d'un bloc de coupure minimum de 100A et d'un déclencheur magnéto thermique ou micrologic.
- La gamme NS < 630A a été remplacée par les NSX. Il existe toujours les calibres > 630A et jusqu'à 3200A.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?