Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les deux packs Alvidis automatiques VDI533029 et VDIR590001 ?

La référence VDI533029 est l'ancien pack Alvidis automatique. Il n'est plus commercialisé depuis avril 2009 et il est remplacé par la référence VDIR590001.

Principales évolutions :
Le nouveau pack a un fond métallique qui apporte un meilleur blindage (isolation des courants forts).
La nouvelle position du boitier Alvidis permet un raccordement plus aisé en limitant les courbures du câble grade 3.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?