Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le fonctionnement du contacteur Heure Creuse (CT HC) ?

Ce contacteur est connu sous plusieurs appellations :

  • contacteur à sélection manuelle,
  • contacteur heures creuses,
  • contacteur jour-nuit,
  • contacteur pour double tarifs.

Il peut être positionné manuellement sur les positions suivantes :

  • position 1, arrêt : permet de couper l’alimentation du contacteur, la télécommande du distributeur d’énergie devient inopérante. Cette position est utilisée en cas d’absence prolongée.
  • position 2, marche automatique : par la télécommande du distributeur d’énergie, le contacteur est mis automatiquement en service ou hors service.
  • position 3, marche forcée : le contacteur est fermé manuellement pendant les heures pleines pour faire face à un besoin exceptionnel d’eau chaude ou de chauffage par exemple. Le contacteur revient automatiquement, en position "automatique" à l’émission de la télécommande du distributeur d’énergie.
  • position 4, marche forcée permanente : le contacteur est fermé manuellement. Contrairement à la position "marche forcée", il n’y a pas de retour automatique en position "automatique" à l’émission de la télécommande du distributeur d’énergie. Il est nécessaire, pour débloquer le contacteur, d’intervenir manuellement.

Exemple : contacteur HC tripolaire à fermeture 25A : référence 15378

voir fichier attaché pour le schéma

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?