Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le fonctionnement du variateur de la gamme Alvais ALB82100 ?

Les variateurs ALB82100 de couleur blanche ou ALB83100 de couleur anthracite permettent la variation d'éclairage ainsi que la mise en marche ou d'arrêt à partir d'un va-et-vient.
Ils ne permettent pas la variation à partir d'un second point.

Ces variateurs sont compatibles avec :
- les lampes à incandescence,
- les lampes halogènes 230V.

voir la notice en fichier attaché

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?