Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faut-il raccorder le tore livré avec le CCH'clic, y a t-il un sens ?

Sur un réseau monophasé (tension sinusoïdale) , il n'y a pas de raison de "polariser" le tore.
C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune indication dans la notice ou sur le tore.
 
Conditions d'essai :    230V, 10A à travers le tore, comptage sur 10 minutes.

Entre les deux sens de branchement des fils du tore, les résultats sont :
- un écart de 1 WH (sur les 380 WH incrémentés). Ces 0,25% d'écart correspondent à l'incertitude de la mesure.

Une mesure sur une plus longue période réduirait encore l'écart.
De plus, après 999 WH, le registre passe en KWH, ce qui rend cet écart totalement négligeable.

Ceci confirme que le sens de branchement du tore n'a pas d'influence.
Le Fip clic+ possède cette fonction de comptage, c'est un compteur totaliseur, mais il faut prendre en compte que l'affichage du comptage n'est pas dynamique dans le menu : on lit le dernier indice au moment de l'accès au menu.
Tant que l'on reste dans le menu, cet affichage est fixe, bien que le comptage continue. Pour voir le nouvel indice, il suffit de sortir et de rentrer à nouveau dans le menu.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?