Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les dimensions intérieures et extérieures des cadres sommateurs 56053 et 56054 ?

Pour la référence 56053 (courant nominal maximal du circuit à protéger 1600A) :

  • dimensions interieures 280 x 115 mm,
  • dimensions exterieures 381 x 233 mm.

Pour la référence 56054 (courant nominal maximal du circuit à protéger 3200A) :

  • dimensions interieures 470 x 160 mm,
  • dimensions exterieures 572 x 281 mm.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?