Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser l'ampèremètre numérique AMP de référence 15209 ?

L'ampèremètre numérique de référence 15209 permet la mesure jusqu'à 5000A à travers un TI (transformateur d'intensité) à courant secondaire 5A (branchement et mesure en direct jusqu'à 5A et avec un TI au delà).
En fonction du calibre du TI, il est nécessaire de positionner les switchs, placés en bas, sous le capot.
 

Exemple : pour un TI de rapport 100 / 5A (exemple la référence 16453) placer les switchs 1/2/3/5 vers le haut (ON) et le 4 vers le bas (OFF).
Alimentation 230VAC sur les bornes 1 et 2, TI sur les bornes 3 et 4 (3 sur S1 et 4 sur S2).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?