Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment brancher l'alimentation sur les switches 499NMS et 499NSS ?

Le branchement de l'alimentation peut être redondant.
Les deux entrées sont découplées. La charge n'est pas répartie.
Si l'alimentation est redondante, le bloc d'alimentation doté de la tension de sortie la plus élevée alimente seul l'équipement.
Les alimentations se raccordent sur le connecteur à vis 5 broches.

Le brochage est le suivant :

  • Alimentation P1 sur les bornes 1 (24 V) et 3 (),
  • Alimentation P2 sur les bornes 3 () et 5 (24 V).
  • Contact sec FAULT (ouverture sur défaut) est disponible sur les bornes 2 et 4.


Remarques :
Il est possible d'utiliser une seule alimentation.
Les voyants P1 et P2 en façade du switch indique l'état des 2 alimentations :

  • Vert fixe : alimentation présente,
  • Eteint : alimentation trop basse (< 9,6V).

Voir également : Comment brancher l'alimentation sur les switchs ConneXium TCSESM ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?