Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un parafoudre dans un schéma de liaison à la terre de type TNC ?

Dans une installation avec schéma de liaison à la terre TNC, le conducteur PEN est raccordé à la borne principale de terre.
Pour le raccordement du parafoudre en TNC, il est nécessaire, qu'au niveau des bornes qui se trouvent en aval, de ramener le PEN sur le collecteur de terre du coffret et de raccorder le parafoudre à partir de là.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?