Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les supports d'appareillage sont livrés avec les boites de sol 4 et 6 postes ?

Oui, le support d'appareillage ISM50809 est fourni avec les boites de sol ISM50624 et ISM50636.
 
            
 
La boîte de sol ISM50624 comprend 2 supports d'appareillage pour :
  • 2 x 2 prises simples,
  • ou 2 blocs doubles.
 
La boîte de sol ISM50636 comprend 2 supports d'appareillage pour :
  • 3 x 2 prises simples,
  • ou 3 blocs doubles.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?