Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser le thermostat digital THD+ réf. 15872 pour piloter directement les panneaux ou convecteurs à fil pilote ?

Non, le thermostat électronique à programmation hebdomadaire THD+ réf: 15872 n'est pas conçu pour piloter  les panneaux ou convecteurs à fil pilote.
Il dispose d'un contact inverseur à alimenter en 250VAC (calibre: 8 A cos phi = 1) pour commander des chauffages de type : convecteur classique, vanne, bruleur, pompe à chaleur réversible.
Le gestionnaire fil, pilote FIP'clic 1 ou 2 zones, est tout à fait approprié aux panneaux ou convecteurs à fil pilote en tarif Bleu.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?