Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est le type de vis à utiliser pour fixer un disjoncteur NS400 sur une platine murale ?

Le type de vis à utiliser pour la fixation d'un disjoncteur NS400N sur une platine : 6 mm de diamètre et 110 mm minimum de longueur (visserie fournie avec le disjoncteur à l'origine).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?