Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les MTBF et MTTF des Multi9 ?

Le MTBF (Main Time Between Failure =  temps moyen entre les pannes) est une notion qui a du sens lorsque les appareils sont soumis à réparations (NS, Masterpact, ...).
Dans le cas des Multi9 qui ne sont pas réparés, on utilise plutôt le MTTF (Main Time To Failure = temps moyen jusqu'à la 1ere panne) qui est de 100 ans.
--> attention à ne pas confondre avec la "durée de vie" (donnée en heures, nombre de manoeuvres, de cycles ou de déclenchements dans des conditions données).
Le MTTF est un indicateur reconnu qui peut servir à des calculs sur la sûreté des installations, mais on ne déclare pas que les produits M9 ont une "durée de vie" de siècle.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?