Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel test est-il possible de réaliser en cas de discontinuité avec les paires 7/8 lors de l'utilisation du testeur ?

Il est nécessaire de vérifier que la masse soit raccordée aux connecteurs de l’Alvidis auto mais également aux prises RJ45.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?