• Default Alternative Text

    L'Ecole des Métiers de l'Energie Paul-Louis Merlin

    Default Alternative Text

    BTS FED Domotique & Bâtiments Communicants

    Une formation de Techniciens supérieurs en Domotique et Nouvelles Technologies de l’Energie
    • Formation gratuite en 2 années:

      Première année: temps plein en formation – Pas de frais de scolarité
      Statut étudiant avec un stage de 8 semaines en entreprise.

      Deuxième année: alternance
      Contrat d’apprentissage (avec le CFA ISCO/AFRA BTP) sur un rythme de 3 semaines en entreprise, 3 semaines en formation.
      Cette formation permet de préparer l’examen du BTS FED (Fluide Energie Domotique), option Domotique & Bâtiments Communicants, conformément au référentiel de l’Education Nationale.

    • Objectif

      La performance énergétique des bâtiments est l'un des axes forts de la problématique globale de la raréfaction des ressources énergétique, de leur coût, et de l'impact environnemental lié à l'utilisation de certaines énergies.

      La Domotique est un ensemble de solutions techniques très innovantes pour tous les bâtiments pour répondre à ces enjeux ; elles ont pour objectifs principaux :

      • De gérer les énergies et d'améliorer les performances énéergétiques (y compris par l'utilisation des énergies renouvelables),
      • mais aussi d'améliorer le confort des utilisateurs, la sécurité des personnes et des biens, et de faciliter la vie des personnes âgées ou handicapées.
      Cela à travers l'installation de systèmes automatisés et communicants, et d'interfaces de pilotage (depuis le bâtiment ou à distance) comme un ordinateur, un écran intelligent, un smartphone...
      Le marché de la domotique est en pleine expansion.
    • Compétences visées

      Le technicien supérieur FED – Domotique & Bâtiments Communicants est capable de couvrir techniquement toutes les différentes étapes d'une affaire, de la conception à la mise en service.

      Il possède pour cela des compétences techniques pluridisciplinaires larges, à la fois en électrotechnique, génie climatique, automatique, réseaux de communication (informatiques et autres), programmation... Ces compétences sont complétées par une bonne connaissance des systèmes automatiques et des solutions d'énergies renouvelables.

      Il utilise également les techniques commerciales pour comprendre les besoins des clients, et élaborer une proposition commerciale (devis...) en parallèle de la solution technique conçue. Il sait argumenter pour défendre sa solution devant le client, ou utiliser des outils pour promouvoir les offres de son entreprise.
    • Enseignements

      Systèmes étudiés (conception, installation, mise en service) :

      • systèmes Voix Données Image (réseaux informatiques, téléphonie, caméras IP...)
      • systèmes de Sûreté électronique (Vidéosurveillance, Alarmes intrusion, Contrôle d'accès...), systèmes de Sécurité Incendie.
      • systèmes de régulation/gestion des équipements de chauffage/climatisation
      • système de gestion des installations d'éclairage
      • systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
      • solutions d'énergies renouvelables et leur gestion : Photovoltaïque, Eolien, Géothermie
      Disciplines enseignées :
      • Etude et conception des sytèmes, mise en oeuvre des systèmes :
      • - Automatique et informatique industrielle (réseaux de communication, supervision...) - Génie thermique - Electrotechnique
      • Communication et Techniques commerciales
      • - Gestion commerciale, communication et marketing
      • Mathématqiues
      • Phusqiue-Chimie
      • Culture générale et expression
      • Anglais commercial et technique
    • Niveau d'études requis

      La cible de cette formation concerne des jeunes titulaires d'un bac technologique STI2D ou professionnel dans le domaine de l'electrotechnique, de l'énergie, de l'électronique, ou d'un bac S, ayant une forte motivation à évoluer dans le domaine de la gestion de l'énergie et des automatismes du bâtiment.

    Historique des résultats

    BTS Domotique / BTS FED Domotique & Bâtiments Communicants

    Année Taux de réussite
    2016 100%
    2015 94%
    2014 100%
    2013 93%
    2012 100%

    Poursuite d'études

    Après le BTS FED – Domotique & Bâtiments Communicants

    Les étudiants s’orientent principalement vers une Licence Professionnelle dans le domaine de la gestion de l’énergie, de la performance énergétique des bâtiments, des énergies renouvelables… Certains poursuivent avec des Classes Préparatoires ATS, permettant l’accès aux grandes Écoles d’Ingénieurs. D’autres sont intégrés directement dans certaines écoles d’ingénieurs, souvent en alternance.

    Vous souhaitez rejoindre l'Ecole PLM ?

    S'inscrire pour la rentrée 2017